This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:输出电压问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109549/tps65023-output-voltage-issue

器件型号:TPS65023

您好!

我们 将 TPS65023 用于 Sitara MCU、输入为5VDC、输出电压为0.9V、1.2V、0.85V、输出电压波形异常、上升沿存在许多压降、  

波形和原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../TPS65023_5F00_sch.pdf

我们已在表格中填写了您的评估核对表、谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS65023_5F00_CHKLST_5F00_OK.xlsx

我们认为这是器件启动机制的结果:

TPS56023 DCDC3开始部分 DEFDCDC3=0、缺省输出1V8、根据1V8开始、斜率更大且更快、

在特定阶段、切换至外部电阻器部分压力以启动(目标输出0V85)。 根据0V85启动。 斜率小、上升速度慢

以 TPS56023的 DCDC3为例、1.8V 外部电阻器局部电压输出没有反向槽、而0.85V 外部电阻器局部电压输出有反向槽。

0.85V 背槽前段的起始波形与1.8V 的起始波形相同、紫色1.8V 黄色为0.85V、如下所示:

因此、如果我们能够解决 这个输出电压降问题 以及如何修改原理图、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我已将此主题分配给我们的器件专家。 他应在明天向您提供最新信息。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否在加电期间所有三个降压转换器上的电感器之前提供开关节点的示波器捕获? 我想看看 L1、L2和 L3上的波形是什么样的。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请参阅下面的 formwave、了解 DC1/DC1=0.9V、DC/DC2=1.2V、DC/DC3=0.8

    DC/DC1:输出电压为0.9V

    DC/DC2:输出电压为1.2V;

    DC/DC:输出为0.85V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您提供这些截图。 我有一个 EVM、它将装配您在原理图中展示的 DEFDCDCx 输入上的相同电阻器组件。 当我将电路板重新安装好组件后、我将运行一些加电测试并在此处更新您。 我应该在2个工作日内提供更多信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的友好支持、我们将等待您的测试结果、并将介绍如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我很高兴很快能再回来。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    焊接请求仍在处理中、但我预计将在星期一完成、我将在星期二(2个工作日)结束时向您另一个更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    焊接请求所需的时间比我预期的要长。 现在可能有积压的请求。 我将继续检查 EVM、但我在另一个电路板上进行了一些额外的测试。

    该板使用默认电压设置运行、因为它没有设置电阻分压器网络。 但是、我捕获了 DCDC1、DCDC2和 DCDC3的启动波形。 我在功率斜坡开始时没有看到相同的纹波效应、但我想在具有电阻分压器的电路板上尝试此测试。 此外、该 EVM 未连接到负载或处理器。 我将包括下面的示波器截图。

    您能否向我发送您的布局、以便在焊接请求完成处理时查看一下? 此外、如果有可能、您能否从处理器上断开 PMIC 或电源轨、然后再次测试上电波形? 如果器件上没有负载、瞬态响应是否发生变化?

    我要测试的 EVM 有 一个用户指南 、其中显示了每个电源轨上的电容。 看起来、它们使用的电容比您的设计所用的电容更小。 与 EVM 规格相匹配可能会有所帮助、并查看这是否会提高瞬态性能。

    缓慢 VIN 斜坡:CH1 - VINCH2 - VDCDC1、 CH3 - VDCDC2CH4 - VDCDC3

    快速 VIN 斜坡: CH1 -  VIN CH2 - VDCDC1、 CH3 - VDCDC2 CH4 - VDCDC3

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您对 TPS65023的详细测试过程、我们再次测试了电路板、结果如下:

    1.我们 根据  默认电压1.8VDC 启动 DC/DC3、启动波形如下( 启动时的纹波效应很小):

    2.我们 根据 外部电阻反馈(例如1.8VDC)启动 DC/DC3、波形如下(开始时的纹波效应 显而易见):

    轻负载和重负载对波形具有相同的影响、我们无法分解负载;

    4.我将负载电容器的设计调制为22uF,但测试结果相同;

    5.您友好评估的布局:

    1)布局顶层丝绸层:

    2)布局顶层

    3) 3)布局电源层:

    4)布局信号层

    5)布局底层:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您提供所有信息。 我将在下周初查看并回复您。 我还将咨询处理此器件的其他工程师之一、以了解他们是否有任何其他见解。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我得到了焊接的 EVM、并且能够运行一些测试。 这里是每个电源轨的示波器捕获。 当使用电阻分压器网络设置电压时、我们的 EVM 在电源轨的启动斜坡上也会表现出类似的行为。 看到这些捕获后、我会说您在电路板上看到的行为与我们在 EVM 上看到的行为不远、EVM 是正确操作的参考。 知道这一点后、我不会过于担心波形开始时的纹波效应和压降。 如果您希望平稳运行、您可以尝试调节电容或电感值、但我不会寻找完全平坦的斜坡响应、因为即使在我们的 EVM 示例中也不会看到这种情况。

    DEFDCDC1 = VCC、   CH1 - VIN CH2 - VDCDC1

    DEFDCDC1 =定制设置、 CH1 - VIN CH2 - VDCDC1

    DEFDCDC2 = VCC、 CH1 - VIN、 CH3 - VDCDC2

    DEFDCDC2 =定制设置、 CH1 - VIN、 CH3 - VDCDC2

    DEFDCDC3 = VCC、 CH1 - VIN、  CH3 - VDCDC3

    DEFDCDC3 =定制设置、 CH1 - VIN、  CH3 - VDCDC3

    此致、

    James