This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:产品页面上的 SPICE 模型不正确?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM25085, LM61495, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111794/lm25085a-incorrect-spice-model-on-product-page

器件型号:LM25085A
主题中讨论的其他器件: LM25085LM61495LM61460

我从 LM25085A 页面下载了 PSPICE 模型以用于我自己的仿真、但它似乎是 LM25085的模型、因为基准电压为1.25V 而不是0.9V。LM25085A 是否有不同的模型、 还是可以轻松修改以更改基准电压? 如果我不知道零件之间存在差异、我自己对更改模型有点厌倦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正积极研究此问题以查找要编辑的未加密文件、但需要等待来自建模团队的回复。

    现在、LM25085 PSPICE 模型已加密、并使用1.25V 的内部电压基准进行设置。

    对此,
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、只有 LM25085 PSPICE 模型可用。  

    我是否可以建议使用替代器件? 如果您正在寻找转换器、LM61460或 LM61495可能适用。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    遗憾的是、您建议的两个器件似乎没有库存、因此对我来说这些器件用处不大。 我还购买了少量用于原型设计的 LM25085A、因此在选择其他器件之前、我至少会尝试并查看到。 我之所以需要 SPICE 模型、主要是因为我可以使用 Webench 中未包含的组件运行一些仿真。 在 Webench、我自己使用 LM25085模型进行的仿真以及数据表中的详细设计过程之间、我有理由相信我的设计无论如何都能正常工作、但我希望最终检查模型是否正确。 如果没有、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 目前、我们没有 LM25085A 器件的模型。

    此致、

    Jimmy