This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:85°C 环境温度下的热问题

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111279/lm61495-q1-thermal-issue-under-85c-ambient-temperature

器件型号:LM61495-Q1

您好、专家、

最近、我们的客户评估了 LM61495-Q1、发现可能存在一些热问题。 当运行5V/10A 输出时、效率约为90%。 因此、总功率损耗约为5.55W。 考虑到以下热参数、总温度上升约为110C、这确实很高。 客户的工作温度为85°C。 该器件的工作温度似乎非常窄。 我不知道我的计算是否错误。 请您帮助澄清问题吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    1. 客户是否使用默认 LM61495EVM 评估器件的热行为?  
      1. 如果是、客户如何在测试设置中测量效率? 建议在 VIN 和 VOUT 感测测试点连接电压 DMM。   
    2. VIN 和 FSW 应用条件是什么?

    突出显示的值(21.6C/W)基于用户指南图6-16中所示的 VIN = 12V、VOUT = 5V、FSW = 400kHz、IOUT = 10A 室温下的热性能图像。  

    数据表中 VIN = 13.5V (接近12V)、VOUT = 5V、FSW = 400kHz IOUT = 10A 时的效率曲线(基于 EVM 数据)显示效率为~93%。  

    即使 VIN = 24V、效率曲线也显示在92.5%左右。  

    在50W 输出功率条件下、效率为93%、相当于~3.76W 的功率损耗。  

    此致、
    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的帮助。 我已经和 Andy 谈过、他说降低开关频率将有所帮助。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    感谢您的更新。 频率越低、效率越高、功耗越低。 这将导致零件冷却。

    此致、

    Jimmy