您好、专家、
最近、我们的客户评估了 LM61495-Q1、发现可能存在一些热问题。 当运行5V/10A 输出时、效率约为90%。 因此、总功率损耗约为5.55W。 考虑到以下热参数、总温度上升约为110C、这确实很高。 客户的工作温度为85°C。 该器件的工作温度似乎非常窄。 我不知道我的计算是否错误。 请您帮助澄清问题吗? 谢谢。
BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
最近、我们的客户评估了 LM61495-Q1、发现可能存在一些热问题。 当运行5V/10A 输出时、效率约为90%。 因此、总功率损耗约为5.55W。 考虑到以下热参数、总温度上升约为110C、这确实很高。 客户的工作温度为85°C。 该器件的工作温度似乎非常窄。 我不知道我的计算是否错误。 请您帮助澄清问题吗? 谢谢。
BR、
ElecCheng
您好、电子
突出显示的值(21.6C/W)基于用户指南图6-16中所示的 VIN = 12V、VOUT = 5V、FSW = 400kHz、IOUT = 10A 室温下的热性能图像。
数据表中 VIN = 13.5V (接近12V)、VOUT = 5V、FSW = 400kHz IOUT = 10A 时的效率曲线(基于 EVM 数据)显示效率为~93%。
即使 VIN = 24V、效率曲线也显示在92.5%左右。
在50W 输出功率条件下、效率为93%、相当于~3.76W 的功率损耗。
此致、
Jimmy
你好、Jimmy、
感谢你的帮助。 我已经和 Andy 谈过、他说降低开关频率将有所帮助。 谢谢。
BR、
ElecCheng
您好、电子
感谢您的更新。 频率越低、效率越高、功耗越低。 这将导致零件冷却。
此致、
Jimmy