This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:TS 仅18mV、IC 可#39;t 充电电池

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112458/bq21061-ts-only-18mv-and-ic-can-t-charge-battery

器件型号:BQ21061

大家好、

在客户方面、我们遇到了一个奇怪的问题。 客户使用 BQ21061及其 TS 功能。 他们发现 TS 电压仅为18mV、充电无法正常工作。 读取寄存器后、STAT0=0x01、STAT1=0x00、STAT2=0x01、这意味着 VTS>Vopen。 并且 FLAG2 = 1、检测到 TS 开路故障。 这真的很奇怪、在 TS 节点中、客户没有测试任何高于0.9V 的电压电平。 您能帮助分析此问题吗?

已确认:  

1.VDD=1.8V、正常。

将 TS 电阻器更改为50kOhm 以绕过 TS 功能、充电仍然无法正常工作。

3.连接电池时,TS 电阻为5K 欧姆,正常。

4.CE=0且充电禁用=0;

所有寄存器均为默认值。

6. TS 节点通常焊接,因为电压为18mV。

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    这非常有趣、您是否能够验证从 TS 连接到 BQ21061上 TS 引脚的导通性? 如果您在 CHARGERCTRL0寄存器中禁用 TS 功能、器件是否会充电?

    [引用 userid="417933" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112458/bq21061-ts-only-18mv and -ic-ca-t-charge-battery"]将 TS 电阻器更改为50kOhm 以绕过 TS 功能、充电仍然无法正常工作[/quot]

    您是要使用50kOhm 电阻器旁路 TS 引脚电阻吗? 根据数据表、这将使 TS 电压达到4V、但仍不允许充电。 是否可以尝试使用5k Ω 电阻器?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在 CHARGECTRL0寄存器中禁用 TS 时、器件未充电。

    抱歉、类型错误、我们尝试了5Kohm。 但它仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们发现了这样的原因、即布局有一些错误、因此 TS 未与 TS 电阻器连接。 现在 TS 引脚悬空、因此它会产生高电压。

    由于客户现在需要使用此板进行一些注册、因此客户想知道 TS 现在是否浮动、我们是否有任何方法禁用 TS 功能?

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    如上所述、禁用 CHARGECTRL0寄存器中的 TS 功能应该起作用。  

    [~用户 ID ="417933" URL" URL ="支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112458/bq21061-ts-only-18mv and -ic-ca-t-charge - battery/4123701#4123701"]

    在 CHARGECTRL0寄存器中禁用 TS 时、器件未充电。

    [/报价]

    在禁用 TS 后、当您看到充电未发生时、您是否能够提供寄存器转储?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们发现了这样的原因、即布局有一些错误、因此 TS 未与 TS 电阻器连接。 现在 TS 引脚悬空、因此它会产生高电压。

    由于客户现在需要使用此板进行一些注册、因此客户想知道 TS 现在是否浮动、我们是否有任何方法禁用 TS 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    注册方法似乎不是一个有效的解决方案、对此感到很抱歉。 器件上的 TS 引脚不能保持悬空、因为这被识别为 TS 开路故障。 要禁用、将需要一个5k 下拉电阻器。  

    此致、

    Anthony Pham