This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:有关设置12V 的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113232/bq25895-question-about-setting-12v

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25890H

你(们)好

我已检查以下链接。

如何设置 EN_12V:0或1? 我在数据表中找不到它。

BQ25895:较高 VBUS 的握手是通过 VBUS 实现的、而不是 D+ D-? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

您在以下配置中是正确的:
对于 BQ25890/5:
EN_HVDCP=0、VBUS=5V、
EN_HVDCP=1和 EN_12V:0会导致 VBUS=9V (带 HVDPC 适配器)。
EN_HVDCP=1和 EN_12V:1会在使用 HVDPC 适配器的情况下导致 VBUS=12V。

我连接了下面的适配器、但它用12V 电压充电。
适配器没有12V 规格、是否可以为12V 充电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    [~报价 userid="463532" URL"μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/111322/bq25895-question-about -setting-12v"]如何设置 EN_12V:0或1? 我在数据表中找不到它。

    BQ25895上不提供 EN_12V 位。 在较新的 BQ25890H 器件上添加了一个选项、用于禁用12V HVDCP 检测。

    根据您提供的适配器的图像、当 HVDCP_EN = 1时、我希望它能够以其列出的最大值9V 运行、当 HVDCP_EN = 0时、它能够以5V 运行。 如果器件在12V 电压下运行、这意味着适配器与 BQ25895握手、以在12V 输入下运行。 我建议仔细检查适配器是否确实能够在12V 电压下充电。  

    权变措施是从 BQ25895切换到 BQ25890H、以便可以使用 EN_12V 位。  

    此致、

    Garrett