This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:标准/扩展时序 WDT

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113378/tps3851-standard-extended-timing-wdt

器件型号:TPS3851

您好!
客户询问标准和扩展器件的 WDT 时序是在未连接 CCWD 电容器时的。 连接时不同(表8-2)、但如果未连接、则应相同(表8-1)。 请检查。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    如表8-1中所示、未连接 CWD 电容器时的 WDT 时序为1600ms (典型值)。 当未连接 CWD 电容器时、标准器件和扩展器件的 WDT 时序相同。  

    如果使用 CWD 电容器、 则根据这两个公式、标准和扩展器件时序将不同。  

    最棒的

    Walter