This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65250:即将死亡的煤气

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112939/tps65250-dying-gasp

器件型号:TPS65250

您好!

你好。 客户 正在使用 TPS65250进行设计。 我们的输入电压为5V、输出为1.1V、3.3V、4.2V。 我需要使用"死气"功能来支持此设计。 他将如何设置即将耗尽的煤气释放电压? 他需要设计具有正态特性的5V 输入电路。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的联系。 我将检查并尽快返回给您。 非常感谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    TPS65250的释放电压为10.5V。  一旦输入电压降至10.5V 的释放电压以下、电路就会尝试将电荷从存储电容器转移到输入电容器、从而使输入电压尽可能接近释放值。 该释放电压非常适合12V 输入应用。  

    我确实找到了一个有关5/12Vin 应用的参考设计、该设计与 保持能量存储解决  方案相关。tidu506.pdf 不确定该设计是否有用。

    请告诉我是否有任何不清楚的地方。 非常感谢!

    BRS

    卢西亚