This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003LV:单脉冲中的最大峰值电流大小

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113267/uln2003lv-how-much-max-peak-current-in-single-pulse

器件型号:ULN2003LV

你(们)好。

  我对 ULN2003LV 有疑问:

我们能否将7个通道连接在一起以提供700mA 灌电流? 从数据表上的图2可以看出、这似乎是可行的。

2.是否有最大峰值电流? 我的客户情况是持续200ms 的脉冲灌电流。 在本例中、我们是否有峰值电流限制? 即输入为3.3V 时为300、500mA。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    是的、您可以将所有通道并联700mA。 MS 范围内的任何值都被视为直流、并遵循 ABS 值。 您将无法超过700mA。

    此致、

    Kalin Burnside