This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:N-FET 的 VIN 绝对最大值与 VDS 绝对最大值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113109/tps22810-q1-vin-absolute-max-vs-vds-absolute-max-of-n-fet

器件型号:TPS22810-Q1

我们要求将 MOSFET VDS 降额至额定生存电压的40%以下。

 

该器件本质上只是一个 N-FET、绝对最大输入电压为20V。 这是由于 FET 本身因其 VDS 额定值而带来的风险、还是一些支持电路面临的风险?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    通过对器件进行应力测试并确定器件在哪个点可以保证器件安全运行并在规格范围内、可确定为此器件提供的绝对额定值。 根据 FET 的 VDS 额定值、我们是如何收集 ABS 值的、并 在器件的整个寿命期间保证该电压。  

    此致、

    Kalin Burnside