请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810-Q1 我们要求将 MOSFET VDS 降额至额定生存电压的40%以下。
该器件本质上只是一个 N-FET、绝对最大输入电压为20V。 这是由于 FET 本身因其 VDS 额定值而带来的风险、还是一些支持电路面临的风险?
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们要求将 MOSFET VDS 降额至额定生存电压的40%以下。
该器件本质上只是一个 N-FET、绝对最大输入电压为20V。 这是由于 FET 本身因其 VDS 额定值而带来的风险、还是一些支持电路面临的风险?
Michael