This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:电源板断开、但间歇性地接触接地

Guru**** 2846460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112627/tps54227-power-pad-disconnected-but-intermittently-touching-ground

器件型号:TPS54227

我的客户使用 TPS54227作为替代选项、其中布局布线不包含电源板。 但是、布局具有可能与 TPS54227电源焊盘接触的接地过孔。 您是否认为接地间歇性连接可能会导致问题? 该应用需要大约200mA 的小电流。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Amod 将在下星期一回复您!
    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    您能否确认您正在查看 DDA 封装? 如果是、根据接合图、接地连接不应成为问题。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道电源板可以并且应该多次接地。 问题在于与接地过孔意外接触的不稳定性。 这是否会产生噪声或任何干扰? 我猜答案是否定的、但我需要客户保证。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就此与设计团队进行了检查、他们根据接合图确认、由于向下接合、电源板对地短路。 因此、将电源板与接地过孔接触不会产生问题。 如果您有任何疑问或疑问、请告诉我。

    谢谢、

    模块