This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:使控制器能够为小于编程输出的负载驱动最大直流电压。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112616/tps92518hv-enable-controller-to-drive-max-dc-voltage-for-loads-smaller-than-programmed-output

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518

我想更改 TPS92518HV 的行为以持续驱动输出、即使没有负载或负载小于当前输出设置的值。

为了重申这一点:我希望晶体管保持导通状态、直到电流感应阈值被通过、如果电流感应阈值未被通过、则使晶体管始终接通电源。

我没有足够的器件内部信息来确定如何执行该操作。 我有几个想法、但希望 TI 专业人士提供一些反馈。

我并不完全理解默认行为、该行为会使晶体管导通一段时间、然后由于启动电容器耗尽、它会关闭、直到启动电容器再次充电。 我认为引导电容器在关断期间充电、以便在下一个导通周期打开晶体管。

当电流负载不足时、是否有办法诱骗控制器使输出晶体管保持导通状态? 从而使 92518成为最大限流器。

谢谢。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、  

    您能否帮助提供有关您的要求的更多详细信息?   这意味着持续驱动输出? 如果 没有负载、器件肯定会停止开关。 如果有负载、它将开始开关。 请参见下面的0和设定电流之间的电流切换。 此外、您还可以看到电感器电流增加以设置电流。  这是您的期望值"  我希望晶体管保持导通状态、直到电流感应阈值被通过、如果电流感应阈值未通过、则让晶体管始终接通电源。 "? 您可以看到、输出晶体管保持开启状态、直到达到设定的电流。  

    您对"引导电容器在关断期间充电、以便在下一个导通周期打开晶体管"的理解是正确的。  在开关周期的关断时间阶段、每个周期从 VCC 为电容器充电。 在关断期间、续流二极管导通、将开关节点(SW)拉至低电平、并提供导通路径为电容器充电。

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XG。

    如果负载未获取电流、则输出晶体管会打开并保持导通状态?

    我明白了。 我在实验室中看到的行为是我的 DIM 信号通过 EN 门控器件并将其关闭。 这是所需的行为。 我误解了示波器的输出、因为我忘记了使用使能引脚进行调光。

    只需确保:如果 EN 为真、只要电流比较寄存器高于负载图、输出就会持续保持开启、对吗?

    我将在本周返回实验室进行一些实验。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    是的、 如果 EN 为 true、只要电流比较寄存器高于负载图、输出晶体管将持续导通、

    TPS92518采用峰值电流恒定关断时间控制。  此开关打开并保持打开、直到设定的峰值电流为
    已达到。 通过监视感测电阻器和 LEDx _PKTH_DAC[7:0]设置上的电压来控制峰值电流。  

    此致、

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。