This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:TPS274160

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111129/tps274160-tps274160

器件型号:TPS274160

想知道 TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    我们的器件未通过 DC-14认证流程。 所通过的标准将在数据表中注明、如下所示。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道  TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格

    标准 IEC 60947-5-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果部件 TPS1H100和 TPS274160未针对 DC-14进行测试,则没关系,我们只想知道开关是否可以根据标准 IEC 60947-5-1在理论上处理该规格。 此外、还想知道如果负载尝试从 TPS1H100和 TPS274160器件汲取20A 电流、则会发生什么情况、电流限制电路和保护不应被破坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kucashik、

    请告诉我、如果我正确理解屏幕截图中的标准:器件需要在至少25ms 的时间内使标称电流达到10倍? 对于 TPS1H100、内部电流限制可在7A 时生效。 如果负载是电阻性的、标称电流小于0.7A、则我们的器件应该能够通过、前提是它不会导致热关断-它将取决于负载电阻(热性能越低)。  

    如果负载是电感负载、则需要在 VS 到 VOUTor VOUT 到 GND 之间进行外部钳位、以便在关断期间消耗电感能量。

    TPS274160也需要考虑内部电流限制为6.5A。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、

    您好