请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21732QDWEVM-025 UCC21732EVM
我的理解是、当 VCC 电源(5V)由外部电源提供时、VDD (15V)由内部变压器(T1、T2)提供。
但我想使用另一个电源在外部输入 VDD (15V)输入电源、而不使用变压器(T1、T2)。
这是一个问题、我想知道是否可以移除 T1和 T2并使用外部电源提供输入电源 VDD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC21732EVM
我的理解是、当 VCC 电源(5V)由外部电源提供时、VDD (15V)由内部变压器(T1、T2)提供。
但我想使用另一个电源在外部输入 VDD (15V)输入电源、而不使用变压器(T1、T2)。
这是一个问题、我想知道是否可以移除 T1和 T2并使用外部电源提供输入电源 VDD?