This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:关于使用变压器 T1、T2

Guru**** 1277170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113252/ucc21732qdwevm-025-about-using-transformer-t1-t2

器件型号:UCC21732QDWEVM-025

UCC21732EVM

我的理解是、当 VCC 电源(5V)由外部电源提供时、VDD (15V)由内部变压器(T1、T2)提供。

但我想使用另一个电源在外部输入 VDD (15V)输入电源、而不使用变压器(T1、T2)。

这是一个问题、我想知道是否可以移除 T1和 T2并使用外部电源提供输入电源 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    是的、您可以移除 T1和 T2以禁用变压器并通过 TP1、TP2和 TP3馈入次级电源。  

    谢谢、  

    Vivian