This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:输入电流过高

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113007/bq25713-input-current-too-high

器件型号:BQ25713

您好!

我尝试根据插入的 USB PD 充电器类型将 BQ25713的输入电流限制为电流。 否则、充电器的灌电流有时会超过官方支持的灌电流(例如 3A/5V 而不是1A/5V)

我 根据数据表将限制发送到 IIN_HOST 寄存器、但它似乎会被忽略。 例如、我将输入电流设置为800mA、但读出 IIN_DPM 会产生1400mA 和 IIN (来自 IIN_CMP_IN) 1300mA。

 我怀疑输入电流优化器(ICO)会覆盖我的设置、在它测试后、源实际上能够提供更大的电流?

但在初始化期间、EN_ICO_MODE 设置为零、因此应将其关闭。

这是限制功率的正确方法吗?
能否检查是否正确接收到 IIN_HOST 设置?

此致、
Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dominik、

    如果已知适配器电流能力、我们可以使用 IIN_HOST 直接设置电流限制;否则、我们可以为未知适配器启用 ICO。  

    有一个反映使用中的电流限制的 IIN_DPM 寄存器可以检查 IIN_HOST 设置是否正确。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我执行了此操作、但发现当我重新插入 USB 连接时 、IIN 设置会丢失、并设置更高的值。 我不知道这是我一侧的错误还是正常行为、但我现在使用看门狗所需的充电电流重新发送设置。

    谢谢!
    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    在 CHRG_OK 变为高电平后、充电器会将 REG0x0F/0E ()中的默认输入电流限制设置为3.25A

    移除适配器后、CHRG_OK 将变为 LO。 重新连接后、CHRG_OK 再次变为高电平、并再次设置默认输入电流限制。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有想到 CHRG_OK 会降低、谢谢、这说明了一切。

    此致、
    Dominik