This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:3.3V 时为3A

Guru**** 1119460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112505/tps27081a-3a-at-3-3v

器件型号:TPS27081A

大家好、团队、

这只是一个有关器件如何执行的问题。 当 Vgs = 3.3时、器件仍应能够提供3A 电流、对吧? 图3/4仅上升至2.5A、使其看起来就像不是这样。

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cam、

    它将取决于您的环境温度。 在电流为3A 时、3.3V 下的功耗为~693mW、而在75C Ta 下、器 件的最大功耗为714mW。 只要应用 Ta 低于75C、在3.3V 时以3A 电流运行应该是可以的。

    Reegards、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    另一个快速问题。 您是否从以下位置获得了这些最大功率数:

    693mW=(3A^2)*77mhom?

     

    714mW=(150ºC - 75ºC)/(105ºC /W)?

    我们担心它的可靠性目标没有足够的裕度。

    我 还认为我误解了他们的规格。 它们似乎以-3V/3A 而非正电流运行。 根据图9 SOA 图、这不应该起作用、对吧?

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cam、

    你是正确的、这就是我获得这些值的方式。 输入端的绝对最小电压为-0.3V。 该器件不应在这些工作条件下使用。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品系列中是否有符合这些要求的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何双向负载开关、也没有可对输入施加-3V 电压的开关。 以这种方式使用它的应用和目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线跟踪。