This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:关于 LMZ31506的缓慢启动

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506, TPS84621, TPS84620, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112034/lmz31506-about-slow-start-of-lmz31506

器件型号:LMZ31506
主题中讨论的其他器件: TPS84621TPS84620TPS82130

LMZ31506のスロースタートについて教えてください。μ A

LMZ31506のデータシートの9.16慢启动(SS/TR)にて、時間とコンデンサの定数の関係についてTable6に記載されていますが、計算方法はどこに記載されていますか?

データシートは下記リンクを参照しております。www.ti.com/.../lmz31506.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 LMZ31506的缓慢启动。

    LMZ31506数据表的9.16慢速启动(SS/TR)中介绍了时间和电容器常数之间的关系。 计算方法在哪里描述?

    有关数据表、请参阅以下链接。www.ti.com/.../lmz31506.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisashi Yoda:

    我们经常在这样的表中描述这种关系、而不是通过公式来描述。
    您可以在许多 TI 转换器数据表中看到这一点,例如 TPS84620、TPS84621……

    如果您需要的 SS 时序不在表中、我建议您在表中的两个最近点之间使用线性插值。
    因为我们目前没有这方面的其他已发布信息。

    如果您出于其他原因需要计算、请告诉我。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yitzhak Bolurian

    感谢您的回答。

    我提出问题是因为 TPS82130数据表中的8.2.1.2.4软启动电容器选择中对其进行了描述。

    我们需要这些信息的原因是计算由于电容器(Css/tr)的变化而导致的时间变化(TSS / tr)。

    如果您有任何信息、请提供。

    此致、

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda、

    我正在尝试以不同的格式查找 CSS 和 TSS 之间的关系。

    但是、您要求(或需要)的实际上 是很容易使用该表来确定的。

    例如、假设您的 TSS 设置为3.5ms、这介于表中提到的两点2.8ms 和4.6ms 之间。

    因此 、由于电容器(Css / tr)的变化而导致的时间变化(TSS / tr)可通过  (4.6 - 2.8)/(10000 - 4700)= 1.8/ 5300 =进行计算

    0.00034 MS/pF = 0.34 MS/nF

    希望这有道理、

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda、

    下面是所承诺的方程式。
    但请注意、该器件内部已经有一个3.3nF 的电容。
    因此、您必须在外部使用的电容器的值基础上增加3.3nF (并联)。

    希望这能解决您的问题。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak Bolurian

    感谢您的回答。

    随附文件(7.3.11慢启动(SS/TR))中的信息是否包含在 LMZ31506的数据表中?

    此致、

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda、

    LMZ31506数据表中未提供所提供的信息(剪切和粘贴)。
    但您可以自行验证公式+我对3.3nF 的评论将提供与 LMZ31506数据表中的表中的结果完全相同的结果。

    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak