This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:如何在 CC 模式下测量输出电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111005/bq25616-how-to-measure-vset-in-output-while-cc-mode

器件型号:BQ25616

大家好、

客户将电压设置为4.1V 或4.2V (在双电压情况下)。 您能否告诉我如何在恒流模式下确认 Vset 是否正确设置? 是否使用了 SYS 引脚?  

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!  

    由于 BQ25616是独立充电器、因此无法在恒流模式下确认 Vset 值。 另外、请注意、Vset 引脚设置仅在适配器插入时生效(数据表的第9.3.5节中提到)。 如果客户在充电周期中尝试将 Vset 从4.1更改为4.2、则更改将不会生效。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    客户通过将 EN 拉至高电平、然后切换 Rset、然后将 EN 拉至低电平来关闭 BQ25616、以启动新周期。 我已向 BU 确认此序列将生效。 但客户难以确认恒压模式的实际 VREG。

    让我再次检查该序列是否生效?

    此致

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!  

    我刚刚在工作台上仔细检查了 BQ25616EVM、先前讨论的序列似乎不能更改 Vset 设置。

    器件根据数据表运行。 为了使 Rset 变化生效、需要一个输入功率周期。 将/CE 拉至高电平、然后将 Rset 拉至/CE 低电平不会导致实际的 Vreg 发生变化。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的确认。 我想了解有关以下描述的更多详细信息。

    [引用 userid="489217" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1111005/bq25616-how-measure-Vset-inoutput-why-cc-mode/4118969#4118969"]更改引用/引用集需要输入电源周期才能生效。]

    客户需要采取什么类型的措施来更改电源周期、例如 POR?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!  

    [引用 userid="404214" URL"~支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111005/bq25616-how-measure-Vset-inoutput-why-cc-mode/4125194#4125194"]客户需要采取哪些措施来更改电源周期[例如引用/引用]

    是的、POR 将起作用。 客户只需移除然后重新插入连接到 VBUS 引脚的输入源。 电池无需从充电器上断开。  

    此致、

    Garrett