Other Parts Discussed in Thread: LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3881 主题中讨论的其他器件:LM3880
您好的支持团队、
我的客户正在考虑 Flag1、FLAG2和 FLAG3的上拉电阻。 数据表显示、建议使用100kOhm 的电阻器。 他们希望 减小电阻值并了解上拉电阻的下限。 在 PSpice 仿真中、具有1k Ω 上拉电阻 器的 LM3880工作良好。
您能否告诉我上拉电阻的下限 以及 使用小于100kOhm 的上拉电阻时的注意事项?
感谢 你的帮助。