This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:上拉电阻下限

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112862/lm3881-lower-limit-of-pullup-resistance

器件型号:LM3881
主题中讨论的其他器件:LM3880

您好的支持团队、

我的客户正在考虑 Flag1、FLAG2和 FLAG3的上拉电阻。 数据表显示、建议使用100kOhm 的电阻器。 他们希望 减小电阻值并了解上拉电阻的下限。 在 PSpice 仿真中、具有1k Ω 上拉电阻 器的 LM3880工作良好。

您能否告诉我上拉电阻的下限  以及  使用小于100kOhm 的上拉电阻时的注意事项?

感谢 你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关键是保持音量阈值(0.4v)。

    标志的最大电流为1.2mA。  

    如果使用5V 作为上拉电压、 则电阻器需要大于4.2K、因为典型的 RDSon 为125ohm。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我计算了电阻值的下限、如下图所示。 但是、根据我的计算结果、下限为2.30千欧、您的值为4.2千欧不匹配。 请告诉我 什么是错误的、什么是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大电流为1.2mA。 5V/1.2=4.17k 欧姆

    希望这对您有所帮助

    此致

    Yihe