你(们)好
我们使用 TPS26623 VSON10。 我们有以下原理图:
RTN 未连接至 GND。 PowerPAD ist 连接到 GND。
放置在 OUT 引脚之后的继电器。 在22µF 后、有一个电容器(μ F)和光耦合器。
当 Relais 打开且一切正常时、信号如下所示:
黄色:Flt (上拉至3V3)
绿色:输出电压 TPS
紫色:电流
蓝色:无关
但有时、当我们切换 Relais 时、TPS 进入故障状态、永远不会恢复(您必须在中切换24V)。 以下是信号的图片:
黄色:浮动
绿色:输出电压 TPS
紫色:电流
蓝色:旋转
您能不能帮助我为什么 TPS 会进入故障状态而无法恢复?
为什么它有时工作、有时不工作? 区别在哪里?
我们怎么做了错?
感谢你的帮助
此致
Christoph