This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:建议使用负输出转换器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113231/lmz34002-negative-output-converter-suggestion

器件型号:LMZ34002

您好!  

医疗客户希望 获得 8-13Vin 至 -5.7 at 2A (max)逆变器的建议。

我们是否有这样的器件? 具有集成 FET 的转换器将是一个优势。

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    LMZ34002输入电压范围为4.5V 至40V、输出 电压范围 为–3V 至–17V、 输出电流为2A、因此非常适合。

    B R 
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、  

    我已经了解了 LMZ34002、但是当我在 Webench 上尝试此仿真时、发现无法创建此设计。

    您能否确认不会出现任何问题?  

    谢谢、

    VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    如果 输出电流不超过2A (最大值)、此器件可以满足 客户要求。