This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:UL1310 2类的情况

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113225/tps1663-case-of-ul1310-class-2

器件型号:TPS1663

您好!

数据表9.3.5中的图25提供了 UL1310 2类的示例。
但是、由于100kΩ μ W 的变化、功率限制可能超过100W、而保护可能在100W 时实际无法工作、这可能不符合 UL1310 2类标准?
请告诉我们您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    PLIM 的精度为+/-6%。 如果您希望将功率限制为100W (最大值)、请将 PLIM 设置为94W、并使用 容差为0.1%的电阻器在器件上稳定功率限制和电流限制。

    此致、

    Rakesh