This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:关于短路保护

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113207/tps1663-about-short-circuit-protection

器件型号:TPS1663

您好!

数据表的电气特性中描述了短路保护、如下所示。
(问题)
45A 是否表示短路期间流经 FET 的最大电流?
或者、这是否意味着在发生短路时可以流过45A?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    短路期间、关断响应取决于短路电流的幅度

    该器件的快速跳变阈值设置为2xIOL、即电流限制值的2倍。 例如、如果您设置6A 电流限制、则快速跳变阈值将为12A。大约 的短路电流需要3.2us 的响应。

    如果短路阻抗 非常低、导致大 短路电流超过 ISCP 45A、则器件将在1us (典型值)内关断

    此致、

    Rakesh