This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:关于 ILIM

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113215/tps1663-about-ilim

器件型号:TPS1663

您好!

数据表的电气特性中描述了 ILIM、其中包含以下内容。
(问题)
我认为、电气特性的变化是器件本身的变化、但通过将电阻变化与此变化相加来获得的 ILIM 变化是不是吗?
例如、如果电阻在6A 设置下变化1%、应如何计算最大变化?
我不知道如何反映数据表中方程式4和7的可变性。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    您需要添加电阻器的变化以获得总体精度。  

    我们使用了精度为0.1%的电阻器、与 ILIM 精度相比、该电阻器可以忽略不计、例如2A 电流限制的精度为+/-8% 1.84A (最小值) 2A (典型值) 2.16A (最大值)。 但是、如果我们使用1%的电阻器、 ILIM 的总体精度将为+/-9%  

    此致、

    Rakesh