This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:使用 PGOOD 引脚控制另一个 EN 引脚。

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112891/tps65400-using-pgood-pins-to-control-another-en-pins

器件型号:TPS65400

你(们)好。

我想使用  SSX/PGx 引脚来控制另一个 ENx 引脚。

这意味着 PGOOD1 ok 将控制 EN2、PGOOD2 ok 将控制 EN3 (如果之前的输出正常、则控制输出串行)。 我能否将 PGOOD 引脚直接连接到 EN 引脚以实现它?

我对 TPS65400的 PGOOD 引脚有一点困惑。

SSX/PGx: SWX 的软启动、或显示 PGOODx。

正如我所知:这些引脚在 PGOOD 模式下使用时、将低电平有效。但当我看到"图8-4。 时序控制示例、其中时序由外部序列发生器通过 ENSWx 引脚进行控制"、它们显示为高电平有效。

因此、我无法确定这些引脚在 PGOOD 模式下运行时的活动状态。

您能否为我解释一下为什么我们具有上述差异? 以及这些引脚在 PGOOD 模式下运行时的逻辑类型。  

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是指图8吗? 我在我们的数据表中找不到图8-4。

     您能否在图中标记高电平有效情况?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai Fan。

    图8-4是时序控制示例、其中时序由外部序列发生器通过 ENSWx 引脚控制、您可以在第15/79页(www.ti.com/.../tps65400.pdf

    如我在该图中所知:

    当 ENSW1设置 为高电平时、在该时间之后、TSS1时间 VOUT1将具有输出、此时 PGOOD1将在 ENSW1设置为低电平之前保持高电平有效。 我在所附图像中进行了评论(红色= CHANNEL 1、绿色= CHANNEL 2、蓝色= CHANNEL 3)。

    我在前面提到过它。 当这些引脚激活时、我不知道 PGOODx 到底是低电平还是高电平?

    示例:如果我将 ENSW1设置为高电平并且 VOUT1具有输出、则逻辑将在 PGOODx 上显示什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    关于您的问题: 如果我将 ENSW1设置为高电平并且 VOUT1具有输出、则逻辑将在 PGOODx 上显示什么?

    如果您是指全局 PGOOD、则它是4输出的与逻辑。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如果我将 ENSW1设置为高电平并且 VOUT1具有输出、则 PGOOD1会显示什么逻辑?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果电压处于正常范围内且未触发保护。 PGOOD1将为高电平。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回复。

    我还有一个问题:

        如果我使用 PGOOD1直接连接到 ENSW2、PGOOD2直接连接到 ENSW3、PGOOD1直接连接到 ENSW4。

        如果只将 ENSW1设置为高电平、能否输出4通道(Out1->Out4)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anh!

    当然、只需使用电阻器将 PG 上拉至 VDD、并使 CE 启用。

    Shuai