This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:LP8866的 PWM 调节为最大值、背光将闪烁

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113158/lp8866-q1-pwm-of-lp8866-is-adjusted-to-the-maximum-the-backlight-will-flash

器件型号:LP8866-Q1

背光驱动器是 LP8866、具有三个输出和18个 LED 磁珠、每个都有6个磁珠。

现在、如果将 LP8866的 PWM 调整为最大100%、背光将会闪烁、但如果您缓慢增大背光、背光将不会闪烁。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、  

    您能否读出0Eh、10h、12h 寄存器数据? 谢谢。  

    此致、  

    XG