This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:BQ24707短路保护和验证

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110774/bq24707-bq24707-short-circuit-protection-and-verify

器件型号:BQ24707

你(们)好

我有两个查询需要您的帮助。

1、从数据表中、我知道短路保护、已附加 方框图、 当 COMP1和 COMP2同时输出高电平时、计数器+1吗?

或者当其中一个比较器输出高电平时、计数器将+1?

2. 如果适配器为12V,则电池仅为9V (充满电时为12V)

但是、高侧比较器的阈值只能设置为300mv~900mv

高侧比较器是否会始终输出高电平?

因为 ACP 电压为12V、并且相电压基本上等于充电前的9V 电池电压

则 ACP-PH 将比900mv 大3V。

理解是否正确?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    对于您的第一个问题、当其中一个比较器为真时、计数器将为+1。

    对于第二个问题、高侧电容器不会始终处于高电平、因为高侧 MOSFET 不是恒定的、因为充电器正在切换。

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    感谢您的回复。

    关于第二个查询、当高侧比较器输出高电平时、计数器将为+1

     当 CLR 输入被拉至低电平时(适配器无电压时)、计数器将被清零

    一段时间后是否会触发 IFAULT?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间后、IFAULT 将被触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的回复。

    测试完成后、发现如果没有发送新命令、当看门狗设置的时间到期(默认值为175秒)时、充电将暂停。 不触发 IFAULT。

    计数器多久检查比较器的输出? 或在什么条件下将清除计数器值?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据方框图、适配器插件将清除计数器值。