This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:当 VIN=0V 时 VOUT 放电不足

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112787/tps63802-for-insufficient-vout-discharge-when-vin-0v

器件型号:TPS63802

您好!  

在 TPS63802中、当 VIN=0V (EN=悬 空)时、VOUT 是否未完全放电?

如果由于 VOUT 侧的负载较小而关闭电源、则 VIN = 0V、VOUT = 0.9V、VOUT 逐渐放电。
VOUT 完全放电大约需要1分钟。


此外、IVP 函数在该状态下是否起作用?
我的系统中不需要 IVP 功能。

提前感谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takahiro、

    这是可以接受的、我认为对于大多数转换器而言、这是正常状态。

    IVP 意味着输入电压保护、对吧?

    没有 IVP、但输出端有 OVP。

    此致

    TAO