This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:红外模式的用途

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110407/lm36010-purpose-of-ir-mode

器件型号:LM36010

大家好、

我的客户不清楚名称是"IR mode"。

客户是否必须在点亮 IR LED 时使用 IR 模式?

还是仅推荐使用 IR LED 的模式?

此外、

我想 LM36010的手电筒模式是模拟调光。

这只是我的兴趣、但客户在使用非 IR LED (正常 LED)时是否可以使用 IR 模式进行 PWM 调光?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma-San、感谢您的帮助。 您能否提供有关此案例的一些客户和项目信息、

    对于您的问题、数据表提供了有关3种模式之间差异的非常详细的说明、请告诉我哪一点让客户感到困惑以及客户如何使用我们的 LM36010。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank Qiu - San、

    感谢您的回复并提供数据表信息。

    我的客户将使用 IR LED 作为热感应终端。(如果您不熟悉热像仪、请想象一下)。

    很抱歉、我没有太多关于他们如何将 LM36010用于 IR LED 的信息。 无论它们是否使用 PWM 点亮 IR LED。

    但我想他们对"IR mode"的名称感到困惑。 Beacuse 看起来不能使用闪存模式或手电筒模式来点亮 IR LED。

    它们是否可以使用 IR LED 以及闪光灯模式或手电筒模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它基于 LED 规格。