This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:所需的最小有效输出电容

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112953/tps61099-min-effective-output-capacitance-require

器件型号:TPS61099

大家好、

客户来到我们询问有关 TPS61099的问题、他们使用2.2uH 电感器、您能不能帮助检查所需的最小有效电容是多少?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    建议使用20uF (标称值)输出电容器。 TPS61099 EMV 使用两个10uF/25V/0603陶瓷电容器、总有效电容为8uF。 客户可以使用类似的输出电容。