This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24750A:电池充电器未为电池充电。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ24750A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106979/bq24750a-battery-charger-not-charging-batteries

器件型号:BQ24750A
主题中讨论的其他器件:bq29330BQ24780S

您好!

基于 BQ24750A 电池充电器的电池充电器与 bq29330保护 IC 配合使用时、我遇到问题。 BQ24750A 器件如下所示。 充电器根本不会开始为4节18650系列电池(0A)充电。

以下是测量的电压:

VDAC = 3.3V
VADJ = 0.97V
VSRSET = 0.39V
VACSET = 0.45V

ACGOOD 为低电平

CHGEN 为低电平

ACDET 为2.8V

PVCC = 24V >电池组电压= 15.2V

使用外部分压器将 TS 设置为1.6V (未在原理图中显示)

是否有任何关于可能会出现什么问题的想法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    BQ24750A 是一款旧器件。 是否要考虑切换到 bq24780S 等更新的 IC 

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以考虑在下一个修订版中改用较新的 IC、但我首先需要使当前版本正常工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    我很快会回来的。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    ACFET 是否打开? 您是否能够在 VSYS 上灌入电流?

    是否存在制造问题?

    同时、请使用 EVM 原理图仔细检查您的原理图。

    我不建议使用24V 输入。 建议留出一定的工程余量。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ACFET 处于开启状态、我可以从系统侧灌入电流。 我将原理图与 PCB 布局进行了比较、找不到任何错误。 我还尝试更换 IC。 充电也不会从较低的电压开始。 你有其他想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、  

    1.您测试了多少个电路板、有多少 个电路板的行为是这样的?

    2.您能否捕获 ACN、PH、SRN 和 IBAT 波形? 它是否在进行切换?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    我没有听到您的反馈、已经过了2周、因此我假设问题已经解决。 如果您有更多问题、请随时开始新主题。

    谢谢、

    Peng