This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:是否可以将 TPS54360的负电压电路图用于 TPS54336A 的接线是否会产生负电压?

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A, TPS54360, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103439/tps54336a-can-use-the-negative-voltage-circuit-diagram-of-tps54360-for-wiring-to-tps54336a-do-negative-voltage

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件: TPS54360LMR36506

大家好、

是否可以使用 TPS54360的负电压电路图连接到 TPS54336A 是否施加负电压?
输入电压:20~24V
输出电压:-15V/0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的团队将立即进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    为了实现您想要的反相降压/升压设计、您至少需要额定电压为24V + 15V = 39V 的器件。 TPS54336A 的额定电压仅为24V。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS54362BQPWPRQ1是否符合规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    它将起作用(只要最坏情况下的最大电压不超过48V)、但电流远高于您所需的值(您将需要更大的电感器、电流限制越大)。 LMR36506呢?

    https://www.ti.com/product/LMR36506

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎 Kevin。 祝您度过美好的一天!

    谢谢、

    Andrew