尊敬的 TI 团队:
我使用 USB-C 将 TPS6594EVM 连接到 PC 并使用3.3V 为 J6供电。 但它没有电流。 LED D3/D5/D6亮起。 我测量了以下电压:
J15引脚4-nPWRON 3.3V
J15引脚5-OVPGDRV 8.9V
J15 PIN6-VSYS_SENSE 3.3V
J15引脚7-V3V3 3.3V
J15 PIN8-VSYS 3.3V
J15引脚9-V5V0 5V
我选择 J30 1.8V。 所有输入均为3.3V。任何输出引脚上均无输出电压。 它有什么问题?
谢谢。