This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:EVM 无法正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112418/tps6594evm-the-evm-can-not-work

器件型号:TPS6594EVM

尊敬的 TI 团队:

我使用 USB-C 将 TPS6594EVM 连接到 PC 并使用3.3V 为 J6供电。 但它没有电流。 LED D3/D5/D6亮起。 我测量了以下电压:

J15引脚4-nPWRON 3.3V

J15引脚5-OVPGDRV 8.9V

J15 PIN6-VSYS_SENSE 3.3V

J15引脚7-V3V3 3.3V

J15 PIN8-VSYS 3.3V

J15引脚9-V5V0 5V

我选择 J30 1.8V。 所有输入均为3.3V。任何输出引脚上均无输出电压。 它有什么问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XIN、

    问题和建议:

    1. EVM 上 PMIC 的 OPN 是什么? 是 TPS65941213还是 TPS65941111? 请注意、这两个器件都是成对运行的。 如果另一个器件不是、PMIC 将进入安全恢复模式。
    2. J13接头上测得的 VRTC 和 VINT 电压是多少? 它们应该是1.8V
    3. 您是否在 TP1处测量 VCCA 上的3.3V 电压?
    4. 您是否尝试使用 GUI 读取 PMIC 的中断寄存器? 通过使用这些中断读取和数据表、您可以了解阻止 PMIC 正确上电的可能故障。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    OPN 为 TPS65941111EVM。 " 这些器件旨在成对运行"的含义是什么? 我想使用此 EVM 对电路板上的空白 TPS6594进行编程、也就是说、我需要将 EVM 连接到电路板、它可以正常工作? 就像这样  

    VTC 和 VINT 的电压为1.8V。

    VCCA 上的电压为3.3V。

    我没有尝试过这种方法、因为它无法连接到 GUI、我也在寻找 GUI 的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XIN:

    Mike 应能  在本周星期三之前回复您的最新询问。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XIN、

    感谢您澄清您要做的事情以及您的设置图。

    [引用 userid="495915" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1112418/tps6594evm-the-evm-co-cand-work /4123702#4123702]OPN 为 TPS65941111EVM。 " 这些器件旨在成对运行"的含义是什么?[/quot]

    如果 TPS65941213不存在、TPS65941111将关闭其电源轨并进入安全恢复模式。 但是、根据其他信息、您应该能够进行通信以将 EVM 连接到 GUI 并与 EVM 的 PMIC 通信。 TPS65941111的 I2C 地址为0x4C。

    您能否确认尝试重新编程的器件的 I2C 地址不是0x4C? 两个电路板上的 VIO 是否设置为相同的电压?