This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:多个问题

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112420/bq24800-several-questions

器件型号:BQ24800

大家好、  

客户 Wan 回答以下问题;  

1) 1)  PMON 增益精度被描述 为仅适配器精度和仅电池精度、但在混合升压模式下、预期百分比是多少?

2)  REG0x38:SPEC PAGE35具有 POR 0x0384、但 PAGE38的详细寄存器为 POR 0x0080 (0000 0000 1000 0000b)。 以下哪项是正确的表示法?

3)  REG0x37:在规格页39上、bit8显示为只读、但文本中将 PKPWR_ENCHRG 描述为可写。 R/W 位是否正确?

4) 4)  PMON 增益精度是否是变化的值、包括电流检测电阻和相位补偿(补偿)基准电压变化等所有变化因素?

5) 5) 以下寄存器在充电器电压 x 60%~ 72%或更低时自动取消学习模式和升压模式。 了解不能禁止 BAT_DEpl_VTH 是否正确? 当电压降至低于此设置电压时、是否取消了学习/升压模式?

6) 6) 据说有必要在以下规格中将 DEpl_VTH 设置为高于最小系统电压。 了解仅电池升压功能低于最低系统电压且与 DEpl_VTH 无关是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    感谢您提出有意义和详细的问题。 我将在星期一收到您的请求。 感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    1.通过将两个误差百分比相加可计算出该百分比。  

    2.寄存器0x38的 POR 0x0080是正确的表示法。

    REG0x37第8位(PKPWR_ENCHRG)是 R/W 位、可写。  

    PMON 增益是 PMON 引脚输出电流与系统功率之比、增益也根据感应电阻器的值进行缩放。 可以针对不同的电阻器值变化和比率计算 PMON 增益精度、如表1所示。  

    5.当充电电压低于设定的耗尽阈值时,IC 将退出学习/升压模式,这意味着充电器停止开关。

    6.如果电池高于 Depl_VTH,BQ24800可通过将系统电压升高到高于最小系统电压1.5V (或2.3V)的方式,以仅电池升压模式运行。 如果电池电压低于耗尽阈值、系统将退出仅电池升压模式、因此运行取决于 Depl_VTH。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega