This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:在降低输入电压后不会再次启动

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112989/lm3429-doesn-t-start-again-after-reducing-input-voltage

器件型号:LM3429

您好!

 我在将 LM3429用作驱动器 IC 方面遇到了困难。 它应该在9V 至16V 之间正常工作、确实如此。 除非我将电压降低到6V 以下、因为当电路首次关断时、 它不会重新导通-即使电压增加回16V。重新导通电路的唯一方法是、如果电压从6V 以下快速变为9V、10V 左右、 或者、如果电源被置于7V 以上并且电路的输入在供电之前短路。

我想知道它是否与 IC 的 UVLO 有关、如果有、如何禁用它。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    规格中的 UVLO 在 VCC 上为4.5V、因此如果 VCC 上的电压高于此值、则不应是 UVLO。  您可以在 LM3429上测量 VCC、如果高于4.5V、则您最有可能无法正确设计您的电路。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan。

    感谢您的回复。

    当我研究电路时、我确实意识到 UVLO 引脚存在问题。 缺少数据表中引用的 R_UV1。 因此、电路在大约4~5 V 的范围内激活了 UVLO、并且由于基准信号是浮动的、因此无法将其关闭。

    当我输入一个通用电阻值时、电路开始更加可靠地响应。

    现在剩下的只是简单地投影我需要的电阻分压器值。

    可关闭主题。

    谢谢、