This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:UV 阈值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112818/bq2962-uv-threshold

器件型号:BQ2962

大家好、

bq2962的 DS 对于 UV (例如 bq296222/30/34)具有3.0伏电压、但它还提到 UV 范围为2.0V- 2.8V。 我是否可以知道 bq2962的确切 UV 范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实有3.0V UV 选项。 正确的 UV 范围应为 2.75V 至3.5V、步长为50mV。  

    最棒的

    小东