This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:使用 dVdT 引脚的电源多路复用器应用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111712/tps2663-power-mux-application-using-dvdt-pin

器件型号:TPS2663

你(们)好

我尝试 使用 TPS2663构建仿真

根据 IC 的数据表、在 OVP 或 UVLO 情况下、dVdt 引脚应变为低电平。

该信号与 MOSFET 一起使用、以操纵第二个 IC 的 OVP 来启用它。

在我的仿真中、虽然 dVdt 引脚对 OVP 和 UVLO 事件没有反应、但备份 IC 未启用。  

此功能是否内置于仿真模型中?

或者、为什么该引脚没有反应会是什么问题?

作为权变措施、我将在类似的配置中使用 FLT_N 引脚。  

还可以在 UVLO 事件中不打开反向电流阻断 MOSFET 吗?

在我的电源多路复用器应用中、这会导致电流从备用电源流入主电源、就好像阻断 FET 仍然闭合一样。

谢谢、此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Jonas、

    感谢您的支持 !

    DVDT 引脚不会针对 OVP 事件放电。 您能否共享仿真原理图以查看

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我的模拟因计算机强制重启而损坏。 即时消息正在重建。 重建仿真后、我立即发送一张电路图片。  
    如何实现反向电流阻断。 如果我记得我的仿真正确、则当发生欠压事件时、反向阻断 MOSFET 不会打开。
    我使用主电子保险丝的 FLT_N 引脚来激活第二个电子保险丝。 (这是因为 dVdt 引脚不会对欠压做出反应。) 这可以正常启用辅助电源、但 它也开始在欠压情况下将电流推入电源。  

    BR、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Jonas、

    反向阻断 MOSFET 在 发生欠压事件时不会打开。

    如有、请分享仿真原理图