This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:原理图审阅

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112502/tps745-schematic-review

器件型号:TPS745

尊敬的团队:

您能否帮助按如下方式再次确认原理图?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    为了将它们发布在这里、我对每个原理图的评论

    • U13.
      • 将其中一个 Cin 电容器移至0欧姆电阻器的另一侧、这将降低电阻器的寄生 ESR/ESL 并为输入节点提供最低阻抗。  
        • 这也可以让您在当前显示的3个电容器中消除2个、因为您需要在每个0欧姆之前使用一个电容器、所有路径都将由 IN 引脚旁边的单个电容器进行处理。  
    • U10.
      • 您可能需要调整 FB 电阻器、目前已将其设置为与原理图所示的标称电压相差2.3%
      • 我无法验证 PG 上拉电阻器的值(R333)、我们通常建议它们为10k Ω 至100k Ω。  
    • U106.
      • 此原理图中未列出两种预期的输出电压、因此您需要验证它们是否正确。  
        • 当 FET 关断时、I calculate0.675V、当 FET 导通时、I calculate 0.948V
    • U105.
      • 不用担心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的大力支持!

    您能否帮助按如下方式再次确认原理图?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    请参阅下面的我的评论、有些与我的上一组类似。  

    • U12.
      • 将其中一个 Cin 电容器移至0欧姆电阻器的另一侧、这将降低电阻器的寄生 ESR/ESL 并为输入节点提供最低阻抗。  
        • 这也可以让您在当前显示的3个电容器中消除2个、因为您需要在每个0欧姆之前使用一个电容器、所有路径都将由 IN 引脚旁边的单个电容器进行处理。  
      • 您可能需要调整 FB 电阻器、目前已将其设置为与原理图所示的标称电压相差4.5%
    • U107.
      • 不用担心。