This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:PS7A0318DBVR 的标记问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111589/tps7a03-marking-question-for-ps7a0318dbvr

器件型号:TPS7A03

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我对  TPS7A0318DBVR 器件标识有疑问。

在 TI 网站上搜索器件标识查找时、TPS7A0318DBVR 为2CET。

TPS7A0318PDBVR 为21VF

我们所有标记为库存标记的 TI TPS7A0318DBVR 均为 21VF (而不 是2CET)。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a03.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1655746725755 

我相信这两个部件的区别是铅涂层材料。

器件型号 |铅涂层|器件标识  

TPS7A0318DBVR = SN =  2CET

TPS7A0318PDBVR= NiPdAu | SN = 21VF

它看起来像是标记错误。 或者是否有任何其他理由证明这些部件是正确的部件?

我可以认为。

1.标记错误

2.产品变更

3.数据错误(可能是  TPS7A0318DBVR 和 TPS7A0318PDBVR 标记信息相反)

您能给我们建议吗?

感谢您的耐心等待。

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-San、您好!  

    我对延迟回复表示歉意。  

    这与另一个线程相同吗?

    (4) TPS7A03:顶部标记与数据表不同-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我们目前正在研究它们为什么在应有时显示相同的顶部标记  

    TPS7A0318DBVR = SN =  2CET

    TPS7A0318PDBVR= NiPdAu | SN = 21VF

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Acosta-San:

    非常感谢。 是的、先生。 这是同一个问题。

    我知道这只是铅涂层差异。

    但这对客户来说非常重要。

    他的队伍现在已经停止了7天。 请尽快告知我们。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、  

    感谢您分享此信息。  

    我从另一个线程中显示的批号中跟踪了该材料、并确认该材料实际上是  TPS7A0318DBVR。 我们目前正在努力最终解决此问题。  

    对于由此可能造成的任何不便、我深表歉意。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Acosta-San:

    感谢您的更新。

    他还有一个问题。

    *标记问题是否打印错误?

    非常感谢您的耐心等待。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、  

    与我们当前评估的标记不匹配。 感谢您提供的信息和耐心等待。  

    最棒的  

    Edgar Acosta