This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:与电池充电器配合使用的稳压器-我是否需要限制稳压器的输入电流

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24705, BQ24072, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112684/bq24075-voltage-regulator-used-with-battery-charger---do-i-need-to-limit-the-input-current-to-the-regulator

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: bq24705bq24072BQ24073

您好!

我正在设计一个低功耗 BLE 系统(CC2640r2)、该系统包含 TI 电池充电器(BQ24075)和 USB->UART 桥(SiLabs CP2102N)。 我打算将锂离子电池的高侧连接到电池充电器的 BAT-IN 输入端。 BQ24075包括一个经稳压的输出、但在激活时、它消耗的电流为20mA -远远超过电流。 因此、我想使用 TPS6273x 稳压器提供电流来运行 BLE 无线电(始终)、并使用 VLOAD 来启用/禁用电路的其他部分以实现低电流运行。 在此配置中、BQ24075的输出将保持悬空、并且没有来自 USB 的电源、该部件仅消耗2.5uA -正常。 我的问题是、当 TPS6273x 连接到正极电池端子时、当 bq24705为电池提供100mA 电流时、它是否会损坏?

希望这种糟糕的图示有所帮助。 感谢你的帮助。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2407x 具有各种稳压输出(bq24072至 BQ2407579)。 稳压输出的重点是为系统的其余部分提供电源。 因此、在我的上图中、TPS6274x 应连接到 BQ24073的输出、而不是电池的高侧。 这将为 TPS6274x 的输入提供恒定的4.4V 电压、进而将其降至3.0伏以运行 CC2640r2、并提供可切换输出以启用/禁用更高电流器件的平衡。 因此、在断开 USB、BQ24073 (消耗2.5uA)、TPS6274x (消耗460nA)和 CC2640r2关断(消耗100nA)的情况下、电池消耗为~3.1uA。 使用单节 AAA 锂离子电池(容量为350 MHR)、此系统的待机寿命可根据需要超过10年。

    希望这将帮助别人避免我的错误。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    感谢您在此处报告您的调查结果。 很高兴这是一个简单的修复。 如果有任何其他行为出现在这里、需要进一步澄清、请随时告知我。

    最棒的

    杰克逊