This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:输出7

Guru**** 2781745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112748/tpl7407l-output7

器件型号:TPL7407L

大家好、

如数据表所示、如果应用有一个连接到 OUT7的电感负载、建议使用一个外部肖特基二极管来保护 OUT7引脚免受大于绝对最大额定值表中列出的负瞬态的影响。
为什么要特别强调 OUT7? 这是因为芯片内输出 OUT1-6的设计不同?  OUT 1-6是否需要 外部肖特基二极管?
谢谢你。
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    OUT7引脚特别强调、因为该引脚最靠近 COM 和 GND、或者换句话说、最靠近偏置电路。 因此、其处理瞬态负载的能力降低。

    我们还有一个替代产品、即 TPL7407LA、它在 OUT7引脚上纠正了这方面的问题、并且不需要外部肖特基二极管。 它是 P2P、因此您应该没有像使用 TPL7407A 那样使用它的问题。

    谢谢、

    Dhanya