This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:启用电压 A LILO

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112702/tps7a53-enable-voltage-a-lilo

器件型号:TPS7A53

您好!  

我有一位客户希望在 具有低输入和低输出电压的情况下使用 TPS7A53。

例如:VIN=1.3V、VOUT=1.15V

他能否将3.3V 使能引脚连接到此器件?

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VL:

    是的、在输入电压= 1.3V 和输出电压= 1.15V 时将3.3V 连接到 EN 引脚、符合数据表要求、没问题。

    谢谢、

    斯蒂芬