This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:DNC (20、21)引脚连接

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112969/tlvm13630-dnc-20-21-pin-connections

器件型号:TLVM13630
主题中讨论的其他器件: TPSM63603

大家好、

我正在查看 有关 DNC 引脚20和21的 TLVM13630数据表、并发现了相互矛盾的信息。

在表5-1引脚功能中、规定 DNC 应隔离、不应连接任何元件。  

但是、第34页的布局示例显示了这些引脚彼此连接。

我还检查了 EVM、发现这些引脚具有看起来连接到电阻器(R16?)的通孔 但是、电路板底部的 R16不在原理图和 BOM 上

您能否解释一下数据表上的布局示例和 EVM 布局与引脚功能相矛盾的原因? 将这些引脚相互连接的目的是什么? 如果我创建一个新设计、我应该将这些引脚保持隔离、还是应该根据布局示例和 EVM 将它们相互连接?

我希望您能澄清一下。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    这些引脚是 TPSM63603模块中的 CBOOT 和 RBOOT。  TLVM13630中未激活此功能、因此、为什么要保持引脚隔离。 该团队重复使用了 TPSM63603的布局、TLVM13630数据表中显示了这一点。

    我建议您将两个引脚保持断开状态。 我将看到我们是否可以更新数据表...