This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142放电流2A-5A 来回跳转

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111624/bq769142-bq769142-discharge-current-2a-5a-back-and-forth-jump

器件型号:BQ769142

你(们)好

 本设计采用 BQ769142 8系列60Ah 电池。 电压和电流标度均为10。

日志数据如下所示。 这是从5A 充电到3A 放电的过程。 从数据可以看出、放电期间的电流值在2A 和5A 之间跳变。

e2e.ti.com/.../5857.New-Text-Document.txt

电流原理图如下所示:

充电期间、电流正常。 放电电流 从 2A-5A 来回跳变。  实际上、使用串联万用表进行测量时没有跳转。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    查看您的 CC1电流读数、它们看起来很稳定。 这让我相信 CC2正在拾取线路上的快速噪声、这可能是电流跳变的原因。

    您能否确保 FASTADC 位未置位、并查看这是否有用?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb

    感谢您的回复。

    设置:配置:电源配置:FASTADC 设置为1,但当前仍然跳转。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    CC2和 CC1测量值之间的差异是滤波。 CC2测量每3ms (当 FASTADC=1时每1.5ms 一次)进行一次、CC1测量的平均值为250ms。 因此、在较高频率下必须存在一些影响读数的噪声。  

    此致、

    Matt