This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:电源正常阈值最小值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TPS62A01, TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110423/tlv62568a-power-good-threshold-min-value

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: TPS62A01TPS62A01A

您好!
客户需要电源正常阈值的最小值。 我们仅列出了典型值。 在最坏的情况下、他需要 Min 为处理器定义复位。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    由于 TLV62568A 是一种成本最优的解决方案、我们仅在典型条件下提供其特性数据。 如果客户需要在最坏的情况下获取数据、则他们可能会使用另一种器件、该器件也针对极端情况进行了表征。

    TPS62A01/TPS6201A 是一种可能的替代方案、其成本也与 TLV 相当。

    以下是数据表的链接:   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62a01a.pdf?ts=1655471550563&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、您好!

    TPS62A01/TPS6201A 也没有最小/最大电源正常阈值。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    很抱歉我错过了这个机会。  

    我在内部检查了 TPS62A01/TPS62A01A 的数据。 以下是值:

    1) PG 低电平、FB 下降:最小值= 92.1%、最大值= 94.5%

    2) PG 高电平、FB 上升:最小值= 94.8%、最大值= 97%

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    对于此主题、是否还有任何其他问题/更新? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果这里没有其他问题。 我现在要关闭这个线程。 如有其他问题、请在下方发布您的评论、随时重新打开。

    谢谢!

    此致

    Sneha