This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:请查看原理图和寄存器设置。

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112853/bq25895-please-review-the-schematic-and-register-settings

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、TI 专家、

我的客户使用 BQ25895制造了他们的第一个 PCB、但它不适用于 bqStudio 的默认设置。 您能否查看原理图和寄存器设置?

(它们使用 VBUS 电压的电源。)

我还随附了 BQ25895EVM bqStudio 和客户 PCB 的屏幕截图。

->这是 BQ25895EVM 的 bqStudio 的屏幕截图。

-> 这是 客户 PCB bqStudio 的屏幕截图。

-->如您所见,我认为唯一的区别是 NTC 故障,EVM 为“正常”(000),客户的 PCB 为“暖”(010)"。

我附加了2个寄存器转储。

e2e.ti.com/.../REG_5F00_BQ25895EVM.txt

-> BQ25895EVM 的寄存器转储(正常工作)

e2e.ti.com/.../REG_5F00_customerPCB.txt

->注册客户 PCB 的转储(无法为电池充电)

最后、这里有更多问题。

1. BATFET (Q4)关断的情况是什么? 因为我们认为由于 BATFET 关闭、IC 无法为电池充电。我们如何手动开启 BATFET? 我们可以使用寄存器进行控制吗?

2.我们认为另一个原因是热关断、我们如何在没有热敏电阻的情况下测试 IC? 我可以将 TS 引脚悬空吗? 还是应该将其上拉或下拉?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    有关原理图审阅的更多详细信息、请参阅原理图审阅检查清单、我将在此处链接。 e2e.ti.com/.../0456.BQ25895_5F00_SchematicChecklist-V1p1.pdf 

    从我的初始审查中可以看出、客户在 PMID 引脚上缺少所需的电容器、TI 建议他们将 Sys 上的电容从10uF 增加到20uF。  

    基于随附的 BQstudio 图像和寄存器转储、我同意您的观察结果。 具有 TS 热故障的客户电路板会阻止器件充电。 他们应在 TS 引脚处查看其电阻分压器网络和热敏电阻值。 TS 过热故障表示 TS 上的电压过低。 在2)下面、我介绍了如何在移除热敏电阻的情况下测试 IC。  

    1)是 Q4 BATFET 可通过寄存器设置打开和关闭。 REG09数据表中被称为 BATFET_DIS 的位5允许您手动关闭或开启 Q4。 数据表第8.2.15节提供了一些输出保护功能、用于关闭 BATFET (Q4)。  

    2) 2)如果客户希望在不使用热敏电阻的情况下执行电池温度测试、则 TS 上的电阻分压器网络应包含2个10K 电阻器。 TS 引脚不应悬空、因为这将导致 NTC 故障。  

    此致、

    Garrett